This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335 ADC引脚(Pin 42,ADCINA0)工作异常

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

使用TMS320F28335(PQFP Footprint)过程中发现,PCB焊接完成发现ADC引脚(Pin 42,ADCINA0)异常,其表现如下:
a.检测发现ADC引脚(Pin 42,ADCINA0)电压为3.8V(测量电压参考为AGND)。
b.断电测量该引脚和3.3V和GND的电阻均大于800KΩ。
c.焊接约20套,发现其中有3颗芯片出现该同样的问题。
d.芯片已经烧录程序,且对比过另一个通道(PIN46 ADCINB0),该引脚电位为755mV,且对比过其余正常的PCB,状态一样!
e.进入调试模式,读取ADC的值发现外部电压值相差40%,(该程序已经经过验证,没有问题)

做交叉测试后,确认的内容如下:
a.相同测试条件下,同一个芯片不同ADC管脚测试过,正常管脚低电平,异常管脚3.8V
b.相同测试条件下,正常的PCB,ADC管脚都是低电平。
c.相同测试条件下是指ADC管脚和外界电路连接的电阻全部去除,使ADC关键处于独立状态。

关于该现象,咨询的问题如下:
a.想确认的是芯片是不是已经损坏了,是不是和内部的倍压电压产生了击穿连接才有高于IO电源电压值输出
b.另外TMS320F28335在焊接温度和时间以及静电上面是不是比较严格
c.ADC芯片内部的接口电路具体是怎样的,是否有资料(在官方网站上查询的资料都是框图,没有涉及到芯片接口电路本身)

d.根据以上现象,能够初步推断芯片处于失效状态?如果芯片失效,应该如何针对失效原因在电路上做保护,希望TI专家帮忙提些建议。

谢谢!