Ti工程师您好:
我需要使用spi对AT45db321进行操作,首先我想读取芯片ID,根据手册需要向芯片发送功能码9F,之后读取四字节的芯片信息,不过RXBUF中的值都是我发送的值。而且DSP的MISO引脚一直是高电平,我不明白DSP是怎么收到的这些数据。
SPI配置:
***=0x87;
***=0X06;
SPIBRR=0X7F;
SPIPRI.bit.FREE=1;
SPIFFTX=0XE040;
SPIFFRX=0X204F;
SPIFFCT=0;
程序大致是这样
send_byte(0x9f); // 发送功能码
temp1=get_byte(0xa5);
temp2=get_byte(0xa5);
temp3=get_byte(0xa5);
temp3=get_byte(0xa5);//我感觉应该是随便发数据,进而得到外设的ID信息
但是我收到的都是temp1temp2temp3temp4都是A5FF,而且dsp的MISO引脚一直是高电平,其他引脚像CLK引脚、MOSI引脚的脉冲都是对的,但是就是不呢个得到芯片ID信息,请大神们指点指点。