我现在将系统从335移植到377S 遇到以下三个问题
编译器选项 Build ->c2000 compiler -> Advanced options -> Runtime Model Options : --cla_signed_compare_workaround
这个编译选项 默认是关闭的,然后我现在要使用CLA功能,要不要打开这个编译选项,打开会有什么问题不打开会有什么问题。
在同一个页面下 还有一个Pipeline protect volatiles by .....(--protect _volatile ,-mv) 这个选项有无开启必要。有没有具体的解释。
最后在controlsuit里面的提供的位域定义的文件里有一个CPU1的宏定义条件编译指令,我需要自己定义CPU1吗?
这个CPU1有什么详细的说明