This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

移植系统到28377S的时候遇到的3个问题



我现在将系统从335移植到377S 遇到以下三个问题

编译器选项 Build ->c2000 compiler -> Advanced options -> Runtime Model Options : --cla_signed_compare_workaround

  这个编译选项 默认是关闭的,然后我现在要使用CLA功能,要不要打开这个编译选项,打开会有什么问题不打开会有什么问题。

在同一个页面下 还有一个Pipeline  protect volatiles by .....(--protect _volatile ,-mv)   这个选项有无开启必要。有没有具体的解释。

最后在controlsuit里面的提供的位域定义的文件里有一个CPU1的宏定义条件编译指令,我需要自己定义CPU1吗?

这个CPU1有什么详细的说明