各位资深工程师,大家好!
我司使用DSP280049的样机已经处于调试过程中,目前在内部1.2VDC-DC模块的使用上出现一点问题,需要各位帮忙解答一下。
测试中我们发现GPIO23_VSW输出的PWM波形并不是连续的,出现断续的情况,导致1.2V纹波较大,外部电感和电容选择的是推荐的参数。
请问出现断续现象是正常的么?或者是由于软硬件配置不对引起的该现象?麻烦指导解答,谢谢!
下面为与此相关的软硬件配置及波形,供参考。
软件配置:
void InitDCDC(void)
{
EALLOW;
AnalogSubsysRegs.DCDCCTL.bit.DCDCEN = 1;
While((AnalogSubsysRegs.DCDCSTS.bit.INDDETECT != 1)||(AnalogSubsysRegs.DCDCSTS.bit.SWSEQDONE!=1 ))
{//等待置位
}
EDIS;
DELAY_US(80);//延时80us
}