This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28029+DRV8301工程选择与使用问题

Expert 1119 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, MOTORWARE

本人购买了F28069controlCARD + DRV8301-69M-KIT的板子,并按照提示下载了motor ware及相应GUI,计划用InstaSPIN-FOC进行自己的开发

现在我的问题有三个:

1、新到手的F2809 card+ DRV8301-69M-KIT,可以直接启动GUI做测试吗?在我没有对28029芯片进行任何下载程序的操作之前?内嵌的ROM代码就足够进行GUI演示了吗?

2、在CCS中选择了工程lab2b后,调用那些函数,是控制电机的?如何花很大精力学习程序,就太不划算了。后续肯定要详细了解代码结构等,但就目前来说,做哪些操作能让电机动起来,动的好与不好其次。就如同一个hello word工程,按照步骤设置,填写字符串,调用函数发送字符串,串口就能 收到hello word.......然后才能是自己的应用,何时调用,转速多少。。。。。

现在打开工程后,面对浩繁的代码,如何入手?根本不知道哪个是控制电机运动停止、哪个是控制转速。。。。。。

3,我的工程编译后,将.out文件放到GUI相关路径下,是不是就可以在GUI下调试了?(与第一点类似)

请解答如上三点,谢谢。

另:我现在最想做的是,用CCS的某个工程,修改某些参数,然后调用某些函数/API等等,先让电机动起来,更具体的可以在动起来后详细阅读文档解决。以lab2b工程为例,如果能说明哪个函数是启动/停止、哪个是控制转速。。。最好

  • 官网说的几分钟让我电机动起来,也许是我太笨了,几天了也没动,哎
  • 你好:
    1、GUI程序是固化在芯片ROM中的,可以直接使用GUI,不需要CCS。
    2、如果是TI的电机,程序应该能自动识别出来。如果不是的话,需要你自己重新定义一个电机,具体步骤参考:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs
    文档第53页开始的内容,LAB02A和LAB02B差不多,只不过前者是在rom中执行。
    3、GUI是为了方便TI FAE 的演示InstaSPIN 效果,GUI 的功能有限,如果是客户项目开发的话,建议直接用CCS加载项目进行调试。

    另外,所谓的3分钟启动一台电机肯定是在了解这个套件的基础上实现的,否则这项工作也太没技术含量了。上述路径的文档说明的挺清楚的,包括了各个参数的作用,耐心阅读一下应该对你的调试很有帮助。你还可以看一下TI的instaSPIN培训视频,更加直观地帮助你了解这个套件和算法:edu.21dianyuan.com/.../1375
  • 里面固化的工程加一些控制 肯定是可以转起来的
    我觉得你别着急 先从简单的开始 这样比较扎实
  • 好的,明白了,谢谢

  • 是的,我也知道不能急~·我就怕打开CCS的工程后无处下手