本人购买了F28069controlCARD + DRV8301-69M-KIT的板子,并按照提示下载了motor ware及相应GUI,计划用InstaSPIN-FOC进行自己的开发
现在我的问题有三个:
1、新到手的F2809 card+ DRV8301-69M-KIT,可以直接启动GUI做测试吗?在我没有对28029芯片进行任何下载程序的操作之前?内嵌的ROM代码就足够进行GUI演示了吗?
2、在CCS中选择了工程lab2b后,调用那些函数,是控制电机的?如何花很大精力学习程序,就太不划算了。后续肯定要详细了解代码结构等,但就目前来说,做哪些操作能让电机动起来,动的好与不好其次。就如同一个hello word工程,按照步骤设置,填写字符串,调用函数发送字符串,串口就能 收到hello word.......然后才能是自己的应用,何时调用,转速多少。。。。。
现在打开工程后,面对浩繁的代码,如何入手?根本不知道哪个是控制电机运动停止、哪个是控制转速。。。。。。
3,我的工程编译后,将.out文件放到GUI相关路径下,是不是就可以在GUI下调试了?(与第一点类似)
请解答如上三点,谢谢。
另:我现在最想做的是,用CCS的某个工程,修改某些参数,然后调用某些函数/API等等,先让电机动起来,更具体的可以在动起来后详细阅读文档解决。以lab2b工程为例,如果能说明哪个函数是启动/停止、哪个是控制转速。。。最好