28027的user quick guide上 强调了他的 隔离功能,通过Ti上下的说明书 芯片ISO7240和ISO7231的 隔离前后的3.3V电源 和AGND 和GND 是用跳线帽JP1和JP2 连接的。
如果我上功率板调试, 是不是 我在隔离芯片后边的3.3V电压和GND另外供给,是不是仿真器和控制板以及功率板就 隔离了?不用担心接地不当,烧坏电脑主机了
如果前后共地 会有什么问题? 我一同学前段时间 调电机驱动就烧了一电脑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
28027的user quick guide上 强调了他的 隔离功能,通过Ti上下的说明书 芯片ISO7240和ISO7231的 隔离前后的3.3V电源 和AGND 和GND 是用跳线帽JP1和JP2 连接的。
如果我上功率板调试, 是不是 我在隔离芯片后边的3.3V电压和GND另外供给,是不是仿真器和控制板以及功率板就 隔离了?不用担心接地不当,烧坏电脑主机了
如果前后共地 会有什么问题? 我一同学前段时间 调电机驱动就烧了一电脑
楼主你好!
是的如果你接功率板的话,请断开JP1和JP2,这样的话,仿真器就和功率板隔离了。因此不用担心接地不当导致烧电脑。但如果有用示波器的话,还是要考虑接地问题,否则可能会炸板。
为什么用示波器就会炸板? 示波器的探头参考端(夹子)接 功率板上的地不行?
因为示波器的电源插头一般是三针连接大地,当你把探头参考端接功率板地,等于交流电源的大地接功率板地,会由于两种地之间的电压差形成回路而炸板。如果使用示波器,请把示波器的电源插头的大地针拔掉。