This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于28027的launchpad



28027的user quick guide上 强调了他的 隔离功能,通过Ti上下的说明书 芯片ISO7240和ISO7231的 隔离前后的3.3V电源 和AGND 和GND 是用跳线帽JP1和JP2 连接的。

如果我上功率板调试, 是不是 我在隔离芯片后边的3.3V电压和GND另外供给,是不是仿真器和控制板以及功率板就 隔离了?不用担心接地不当,烧坏电脑主机了

如果前后共地 会有什么问题?    我一同学前段时间 调电机驱动就烧了一电脑