This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28377D的EMIF1无法写读外接8位异步静态RAM(IDT7052)

板已制作好,原理图如pdf文档所示。程序用的是28377D的示例程序emif1_16bit_asram,修改了对应的GPIO配置,即数据线、地址线和控制线按照EMIF要求配置。单独测试数据线、地址线和控制线都有方波信号,但是无法向RAM写入数据,求大神指导。5635.P002_F28377D-IO1.pdf

  • 关于引脚连接,您可以看一下

    关于EMIF外接memory,我们是有个相关文档的。您也可以看一下 http://www.ti.com/lit/an/sprac96a/sprac96a.pdf 

    若是可以的话,请给出您的相关配置,谢谢

  • 谢谢。这份关于引脚连接发的文档做原理图的时候已经仔细看过了。我的方案是2片2Kx8bit的异步静态RAM互为备份使用,地址线也是按照8bit的模式连接的。3.3V和5V工作电压都正常,单独测量数据线、地址线都有方波,控制线电平也是正确的。但debug模式下无法向RAM写入数据。这是用F5按钮执行程序时的情景。

    这是程序不执行的情景,memory数据一直在变化而且这些数据都不是要写入的数据。

    如下是读写时序配置:

    求大神指导!!!