This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于绝对值编码器的零位校准



校准过程如下: 1,将角度置0度。2,d轴 -2A 电流。 3,q轴 0A电流。 4,校准时长5秒, 读取编码器值,计算offset。 

                 结果: 编码器的角度(减去offset) 和 反电势估算角度相差 180°。

如果 校准时将 角度置 180°,   则 编码器的角度(减去offset)和 反电势的 相同。使用编码器角度电机运行正常。

  为什么?