我正在调试TI 的例程, 目前还是遇到以下几个问题,希望过来人帮我看看:
1,我目前的系统里面还是有AU6802 作为对比的, 每次SMO 估算出来的角度在不同速度下与AU6802 采出来的角度有比较大的GAP,接近180度,这是为啥呢?
2,我想跑速度模式,速度计算还是使用的AU6802 真实位置计算的,Park 和 I-Park 使用的是SMO 估算角度, 有时候能够顺利起来,有时候不行, 按道理来讲, 由于电机位置随机, 启动的时候,使用SMO 估算角度怎么能够使Part,I-Park 工作得比较正常呢?
谢谢过来人帮我瞅瞅,欢迎讨论!