我们公司一直使用C2000配合CCS_3.3烧录DSP文件,使用流程是用SD_FLASH开打Project,将后缀.SDP的脚本文件打开,脚本中有指向烧录文件的.OUT路径,点击flash 就直接烧录成功了,这次买了新的烧录器,买的是C2000GANG,使用发现遇到了问题,请求各位大佬帮忙解决一下 ,谢谢。
我在官网 下载了C2000gang program,驱动也安装了,但是没有使用过这个软件,在添加脚本里面没办法添加后缀.SDP的脚本,添加image也没办法添加后缀.OUT的文件,按照老的方法,使用ccs_3.3 ,没有办法进行烧录
本人对这方面没什么基础,只是想简单使用,能不能有大神帮忙解决一下,新买的怎么联系TI的技术支持。
使用需要c2000gang机器上设置什么吗?我都无法确定他的好坏