我现在使用LAUNCHXL-F28069M控制板和逆变板TIDA00364来控制PMSM 电机,
第一个问题:再运行Labs1B实验时,修改ADC通道后,逆变板就测不到波形了,这是怎么回事?
ADC模块再Labs1B中是如何工作的,使用非DRV8305的板子是需要改变ADC通道的吧?不能修改的话还怎么调试硬件电路呢?
第二个问题:逆变板使用TIDA00364,测试Labs程序时,除了Labs手册上需要更改的一些参数外,还需要修改哪些程序参数呢?
第三个问题:如果我想新建一个工程,里面包括Labs的实验程序,只需要修改一些参数的话,应该怎么做?能提供详细的步骤吗?
期待您的回复,谢谢