问题如下:
电路板上电后,程序从Flash启动,完成初始化后第一次从地址0x0200071(zone7,别的片外地址也一样)读取数据时程序偶尔会死掉,频率大概
是30次上电出现一次。如果不对片外地址进行操作,程序又完全正常。
测试程序中所有相关的GPIO口都已被配置为GPIO输入,所以28335和片外总线上的外围芯片联系应该都被切断了(只留下一个无关的GPIO口配置为输出,
驱动一个LED灯用来观察程序是否正常)。
另外,只要第一次片外读写正常,程序能跑下去,之后的片外读写也完全正常。
实在找不到问题了。求高手解答啊。万分感谢。