请教一下各位大神,
我想使用F28377D 片上ADC采样6个信号(三相电压和三相电流),因为F28377D 片上ADC只有4组(ADCA~ADCD),所以我想三相电压分别分配到ADCA~ADCC的通道1,而三相电流分别分配到ADCA~ADCC的通道2。这样三相电压同时触发采样,经模拟开关切换后三相电流采样,再切换至电压周而复始。
这样操作,1)电压与电流的信号经ADC转换后会不会串扰?2)如果有串扰有什么办法消除?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,串扰本身和采样编排应该没有关系啊?流入芯片ADC引脚的最后都是电压信号。
不过我不是很明白
为什么要用模拟开关切换?glen cao 说:这样三相电压同时触发采样,经模拟开关切换后三相电流采样
消除串扰的话个人认为应该是PCB硬件层的问题,信号做好屏蔽的话串扰应该不大,本身就是小电压,排除环境因素,可以不考虑串扰问题。