This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335 bootloader函数执行问题

大家好,我们的程序分为两个工程,一个是自己写的应用程序,另一部分是bootloader程序(这部分应该是TI的代码,示例见附件),在串口烧录hex文件时,需要将bootloader的hex复制到应用程序hex的末尾,合成以后再烧录,后续才可以用CAN通讯进行烧录程序(mot16文件)。我的疑问是:

1.bootloader的main函数的调用流程是怎么样的?即什么时候执行,如何触发?

2.bootloader的main函数最后会通过LB 0x300002跳转到应用程序,那么从bootloader函数的末尾到应用函数的main函数之间,是怎么跳转的,有哪些步骤?

3.我提到的bootloader与Boot Rom中的boot启动(即通过IO口选择启动方式后通过串口或CAN或直接flash启动)有什么关系?因为我的应用程序中会周期性执行一个函数,当接收到上位机发送的CAN烧录命令后,直接进入死循环等待看门狗复位,复位后应该会经过Boot Rom的boot启动,那么这个boot启动(即IO口选择为CAN启动)和我提到的bootloader函数有什么关系呢?

麻烦大家帮我看看,谢谢大家了!图片.docx

  • 我感觉bootloader程序就是个二次引导,boot从flash启动后会先执行bootloader程序,然后再跳转到应用程序。而我在boot rom手册中看到,当boot的模式选择为flash启动时,程序会直接跳到0x33FFF6,而这个地址是code_start代码的起始地址,但问题是:
    bootloader和我的应用程序中,code_start代码在CMD文件中均放在了0x33FFF6起始的两个字里,所以我的问题时,当boot从flash启动并跳转到0x33FFF6时,为什么执行的是bootloader的code_start呢?
  • bootloader程序执行完后会跳转到应用程序的函数flash_start(在其他地址声明,与code_start作用一样),最后跳转到应用程序的main函数中。也就是说,如果是合成后的程序,则应用程序中的code_start代码是不执行的,那么我就尝试将应用程序中的code_start代码以及0x33FFF6这段空间的声明屏蔽。等于说boot从flash启动后,只能跳转到bootloader的code_start中。
    按照我的想法,将合成后的hex烧录进DSP后,上电发现不能正常执行main。。。但是继续通过CAN通讯将应用程序的mot16文件(跟hex同一批次编译出的)烧录后,就可以正常运行了。。。感觉很费解
  • 你好,问题1、2可以参考这个文档:www.ti.com/.../sprabv4d.pdf
    问题3,CAN boot运行CAN bootloader引导程序,该程序接受HEX应用程序并将其加载到RAM。 Flash boot不是bootloader引导程序,它只会引导设备并跳转到Flash中的特定内存地址。
  • 你好,我现在大概明白了我这个bootloader程序(以下称为底层程序)是基于boot rom中的bootloader的二次boot。
    (1)一次boot从flash启动后,程序会跳转到0x33FFF6这个地址执行底层程序的code_start函数,然后执行底层程序的main函数。
    (2)底层程序的main函数执行完后会跳转到0x300002,这个地址是一段汇编代码flash_start(作用于code_start一样,只是名字不一样),最终执行应用程序的main函数。
    我还有个问题想请教:
    (1)应用函数本身有个code_start,然后我又定义了个flash_start,这两个函数的作用一样,都是调用c_int00,最终执行main函数。但我通过二次引导时,应用函数的code_start是不执行的,只执行flash_start,那么我是否可以将应用程序的code_start删除?
    (2)我现在将code_start删除后,将底层hex放在应用程序hex后面,合成一个hex。通过串口烧录进dsp后,发现不能正常运行到main函数。接着我又通过二次引导的方式通过CAN将应用程序的mot16文件(与这个hex是同一批次编译出的,即没有code_start函数)烧录进dsp,发现可以正常运行了,为什么会这样呢?
  • 1、是的,只要你调用c_int00,就可以了。
    2、确保你的flash_start或code_start在链接器中正确设置到入口地址,或者你得提供更多的细节。
  • 你好,针对你说的第二点我不是很理解,另外我需要提供哪些细节呢?