我用CAN 範例can_ex3_external_transmit ,想改500 kbps 外接CAN通訊。以下的問題 !!
1. 為什麼設定是 GPIO30 and GPIO31 ,而不是 GPIO33 跟 GPIO32 ,如果不行我要怎麼使用那兩個GPIO CAN Connect ?
2. CAN_setBitTiming(CANA_BASE,24,0,8,5,3); // 500kbps ,我不確定 bandrate 設定是對的嗎 ? 還有 the baud rate prescaler extension 是甚麼意思??
3. 有 Interrupt register 的配置嗎?