This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用28035配置EPWM时发现第一个脉冲宽度不受控



如题,在用28035做BLDC六步换向法控制时,设置了上下桥互补交替调制。

但是每次换向时第一个脉冲不受控,与自己设置的比较值相差较大,导致电流过大。请帮忙看看能如何解决?谢谢大佬们

  • 你好,由于你提供的信息相对较少,不太确定问题所在,可以先参考一下这个帖子的内容,与你问题相似,只是出问题的原因不同:
    e2echina.ti.com/.../197221
  • 您好,看了那篇帖子,将装载模式设置为立即装载。但是还是没有效果。

    我做的主要是方波的六步换向控制,每换一相,需要EPWM由调制转为常开或常闭。但是每次调制的第一个脉宽宽度与我设置的占空比不对。

    我在想是否是在换向时与EPWM的计数值不一致导致的原因,在换向前有将计数值清零 Epwm1Regs.TBCTR = 0,但发现Epwm1Regs.TBCTR 溢出(大于当前周期值TBPRD)。请问该如何设置呢?

  • 附上EPWM配置和波形图

    EPWM配置:

    \
    EALLOW; \
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; \
    EDIS; \
    \
    /* Init Timer-Base Period Register for EPWM1-EPWM3*/ \
    EPwm1Regs.TBPRD = v.PWMprd; \
    EPwm2Regs.TBPRD = v.PWMprd; \
    EPwm3Regs.TBPRD = v.PWMprd; \
    \
    /* Init Timer-Base Counter Register for EPWM1-EPWM3*/ \
    EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000; \
    EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000; \
    EPwm3Regs.TBCTR = 0x0000; \
    \
    /* Init Compare Register for EPWM1-EPWM3 to 50% duty cycle */ \
    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = v.PWMprd/2; \
    EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = v.PWMprd/2; \
    EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = v.PWMprd/2; \
    \
    /* Init Timer-Base Phase Register for EPWM1-EPWM3*/ \
    EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0; \
    EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0; \
    EPwm3Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0; \
    \
    /* Init Timer-Base Control Register for EPWM1-EPWM3*/ \
    EPwm1Regs.TBCTL.all = PWM_CNTL_INIT_STATE; \
    EPwm2Regs.TBCTL.all = PWM_CNTL_INIT_STATE; \
    EPwm3Regs.TBCTL.all = PWM_CNTL_INIT_STATE; \
    \
    /* Setup Sync*/ \
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 1; \
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0; \
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0; \
    \
    /* Allow each timer to be sync'ed*/ \
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0; \
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 1; \
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 1; \
    \
    /* Set count dir after sync event*/ \
    EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0; \
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1; \
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1; \
    \
    /* Init Compare Control Register for EPWM1-EPWM3 */ \
    EPwm1Regs.CMPCTL.all = BLDCPWM_CMPCTL_INIT_STATE; \
    EPwm2Regs.CMPCTL.all = BLDCPWM_CMPCTL_INIT_STATE; \
    EPwm3Regs.CMPCTL.all = BLDCPWM_CMPCTL_INIT_STATE; \
    \
    /* Init Action Qualifier Output A Register for EPWM1-EPWM3*/ \
    EPwm1Regs.AQCTLA.all = PWM_CNTL_AQCTLA_INIT_STATE_4; \
    EPwm2Regs.AQCTLA.all = PWM_CNTL_AQCTLA_INIT_STATE_4; \
    EPwm3Regs.AQCTLA.all = PWM_CNTL_AQCTLA_INIT_STATE_4; \
    \
    /* Init Dead-Band Generator Control Register for EPWM1-EPWM3*/ \
    EPwm1Regs.DBCTL.all = DBCTL_INIT_STATE; \
    EPwm2Regs.DBCTL.all = DBCTL_INIT_STATE; \
    EPwm3Regs.DBCTL.all = DBCTL_INIT_STATE; \
    \
    /* Init Dead-Band Generator for EPWM1-EPWM3*/ \
    EPwm1Regs.DBFED = DBCNT_INIT_STATE; \
    EPwm1Regs.DBRED = DBCNT_INIT_STATE; \
    EPwm2Regs.DBFED = DBCNT_INIT_STATE; \
    EPwm2Regs.DBRED = DBCNT_INIT_STATE; \
    EPwm3Regs.DBFED = DBCNT_INIT_STATE; \
    EPwm3Regs.DBRED = DBCNT_INIT_STATE; \
    \
    /* Init PWM Chopper Control Register for EPWM1-EPWM3*/ \
    EPwm1Regs.PCCTL.all = BLDCPWM_PCCTL_INIT_STATE; \
    EPwm2Regs.PCCTL.all = BLDCPWM_PCCTL_INIT_STATE; \
    EPwm3Regs.PCCTL.all = BLDCPWM_PCCTL_INIT_STATE; \
    \
    \

    其中

    #define PWM_CNTL_INIT_STATE ( FREE_RUN_FLAG + \
    PRDLD_SHADOW + \
    TIMER_CNT_UPDN + \
    HSPCLKDIV_PRESCALE_X_1 + \
    CLKDIV_PRESCALE_X_1 + \
    PHSDIR_CNT_UP + \
    CNTLD_DISABLE )

    #define BLDCPWM_CMPCTL_INIT_STATE ( LOADAMODE_ZRO + \
    LOADBMODE_ZRO + \
    SHDWAMODE_IMMEDIATE + \
    SHDWBMODE_IMMEDIATE )

    #define  PWM_CNTL_AQCTLA_INIT_STATE_4   ( PRD_SET + CAU_CLEAR )

    #define DBCTL_INIT_STATE  (BP_ENABLE + POLSEL_ACTIVE_HI_CMP)

    #define  BLDCPWM_PCCTL_INIT_STATE  CHPEN_DISABLE

    换向部分函数:

    #define MOD6CNTDIR_MACRO(v) \
    \
    if (v.TrigInput > 0) \
    { \
    if(v.Counter == 5) \
    { \
    v.Counter = 0; \
    data=data+1; \
    datasa=1; \
    EPwm1Regs.TBCTR = 3000; \
    EPwm2Regs.TBCTR = 3000; \
    EPwm3Regs.TBCTR = 3000; \
    } \
    else \
    { \
    v.Counter++; \
    EPwm1Regs.TBCTR = 3000; \
    EPwm2Regs.TBCTR = 3000; \
    EPwm3Regs.TBCTR = 3000; \
    } \
    }

    有时会出现后面这种叠加,有时是主贴的第一个脉冲宽度不同

  • 你好,我把你的问题升级至英文版E2E论坛了,由于后续两天是周末,可能无法及时回复,你可以前往以下链接帖子查看回复:
    e2e.ti.com/.../983723
  • 你好,有工程师在E2E论坛上回复了,是否有查看?能否对工程师提出的问题给予确认?