我看到F28027F的Flash:
Sector A(0x3F6000-0x3F7FFF)
Sector B(0x3F4000-0x3F5FFF)
Sector C(0x3F3000-0x3F3FFF)
Sector D(0x3F0000-0x3F1FFF)
1、那么我擦除Sector B,擦除范围是 0x3F4000-0x3F5FFF 吗?这样不是和其他几个Sector重复了吗?
2、我理解的Flash 扇区,是每个扇区互不相干的,地址不重复,但上面显示的每个Sector,都是地址重复的,我应该怎么理解?
3、另外,我只是想在片内的Flash,储存几个需要掉电记忆的参数,仅用到几个uint16的空间,我应该怎样使用Flash api?要全部擦除整个扇区再写入吗?
希望得到答复,万分感谢。
Best Regards!