This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ccs10,syscfg配置emif无法配置具体参数,只能配置引脚,初始化函数每次编译后,会被覆盖

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

用syscfg配置时,EMIF1_init函数是空的,这个函数是在board.c中,配置程序加到这个函数后,编译工程时,会再次生成board.c文件,而EMIF1_init又会被清空。

现在syscfg的功能是不是无法达到与ST的CubeMX的功能一样,很多功能还不完善呢?

Timer也无法配置吧。

主要功能还是配置引脚复用,后续会增加功能么?

  • user3688025 说:
    用syscfg配置时,EMIF1_init函数是空的,这个函数是在board.c中,配置程序加到这个函数后,编译工程时,会再次生成board.c文件,而EMIF1_init又会被清空。

    若是可以的话,请私信一下工程,我们具体看一下,谢谢

    user3688025 说:
    很多功能还不完善呢?

    是的,包括对C2000其他芯片的支持,也在陆续增加中

    user3688025 说:
    Timer也无法配置吧

    我看一下,目前是还没有支持配置

    user3688025 说:
    主要功能还是配置引脚复用,后续会增加功能么?

    还会有其他功能,如DCSM等安全配置。该工具会持续更新的

  • 在C2000Ware_3_02_00_00的release notes中有说明

    Peripheral examples for SCI, SPI, I2C and GPIO that demonstrated utilization of SYSCONFIG tool for F2838x, F28002x, F28004x and F28x7x

    这是到目前为止增加的相关芯片的部分例程