Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG
用syscfg配置时,EMIF1_init函数是空的,这个函数是在board.c中,配置程序加到这个函数后,编译工程时,会再次生成board.c文件,而EMIF1_init又会被清空。
现在syscfg的功能是不是无法达到与ST的CubeMX的功能一样,很多功能还不完善呢?
Timer也无法配置吧。
主要功能还是配置引脚复用,后续会增加功能么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
user3688025 说:用syscfg配置时,EMIF1_init函数是空的,这个函数是在board.c中,配置程序加到这个函数后,编译工程时,会再次生成board.c文件,而EMIF1_init又会被清空。
若是可以的话,请私信一下工程,我们具体看一下,谢谢
user3688025 说:很多功能还不完善呢?
是的,包括对C2000其他芯片的支持,也在陆续增加中
user3688025 说:Timer也无法配置吧
我看一下,目前是还没有支持配置
user3688025 说:主要功能还是配置引脚复用,后续会增加功能么?
还会有其他功能,如DCSM等安全配置。该工具会持续更新的