This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP28335做逆变器的控制,CCS上的程序和Simulink完全一样,但是结果完全不同。仿真结果正常,实验结果完全不对。请问这是主电路的PCB设计的问题导致这种情况的吗



我用的是研旭的28335一体板,程序完全一样,模型也一样,可能参数会有一些误差,但是结果却完全不同,这个问题困扰了我特别久,我怀疑是不是逆变主电路的PCB板的设计有问题导致受到干扰,但是我也没法确定。希望有经验的工程师可以给我提点意见,谢谢了

  • 可能还需要你这边补充一些信息。请问仿真结果正常是指simulink仿真的结果正常还是CCS在线仿真?实验结果完全不对是没有输出还是输出的信号完全不同?
    如果怀疑逆变器主电路PCB设计问题的话,有没有测试过芯片引脚输出的控制信号是否正常?
  • Simulink的仿真完全正常,驱动芯片输出的驱动信号正常+15/-3,但是用dsp28335之后,整流的直流测电压结果完全不同,交流测的电流也完全不同,所以我怀疑会不会是主电路pcb设计不好导致发生了一些什么干扰之类的。

  • 如果可以的话。我还可以把我的主电路的pcb板给你看看是不是有很大问题
  • 目前来说还很难确定是硬件问题还是其他问题。

    user6493794 说:
    用dsp28335之后

    是指在线仿真情况下还是脱机运行的情况?

    user6493794 说:
    整流的直流测电压结果完全不同,交流测的电流也完全不同

    有没有测试过芯片PWM输出端的信号是否正常?如果芯片输出端正常,而整流后的电压不同,则大概率是PCB,或者说是硬件的问题

  •   是在线仿真,然后今天我再去试的时候,发现整流的主电路会发出滋滋滋的噪声,输入电压也发生了波动,PWM信号也产生了很大的噪音,这个情况是不是主电路的PCB设计有问题导致的呢

  • 芯片的PWM输出端是正常的,现在不知道为啥会导致这个问题,困扰了很久,芯片供电是通过外部开关电源提供的,需不需要我把主电路的PCB发出来看看是不是问题很大?对于设计PCB这一方面我刚上手,很多设计的注意事项啥的不太了解
  • 看波形应该是PWM叠加了干扰导致的。你说“PWM输出端是正常的”,如果是后续驱动端测到这样的波形,那就有可能是外部干扰导致的。如果是研旭的28335一体板的话据我了解应该是不太会有抗干扰措施的。
    这类问题说实话,看原理图或者PCB很难看出来有什么问题。你可以试一下运行一个单独的PWM生成程序,看是否有同样的问题。当然,运行之前要确保后续逆变器安全。
    另外,TI有提供逆变器驱动的参考设计,你也可以借鉴一下:www.ti.com.cn/.../TIDA-01456
  • 如果单独测PWM是没问题的,但是如果一旦连接上主电路,再加上输入电压,在运行DSP程序,就会产生这种干扰,所以我才会去猜测是不是主电路的问题
  • 还有就是一加入pwm控制信号,主电路就会发出渍渍渍的噪声。困扰了我特别久
  • 按照你的描述,大概率的这个干扰是由后端逆变电路导致的,而且逆变电路本身就容易产生干扰。
    但是要消除这点的话需要你的PCB整体做抗干扰处理,你现在用的板子是研旭的开发板,本身应该是不具备抗干扰能力的,如果要实际应用的话恐怕有点勉强。
  • 那就是说DSP控制板和逆变的主电路板都需要重新更换是吗。你说的逆变电路本身容易产生干扰指的是设计的逆变电路一般都会产生干扰吗