This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335 程序可以烧写 但无法运行 检查后发现是FLASH启动引脚上电后接地 是什么原因

如标题  本来将FLASH启动引脚  XA12/GPIO84  XA13/GPIO85  XA14/GPIO86  XA15/GPIO87 使用上拉电阻拉高  但上电后 这四个引脚直接接地了  ,掉电后这四个引脚与地不导通。

工程在其他板子上能正常运行,这块板子上也能正常下载,就是无法运行 ,不能打断点 

  • Z jq 说:
    工程在其他板子上能正常运行,这块板子上也能正常下载,就是无法运行 ,不能打断点 

    这里应该是符合芯片无法boot to flash的特征的。有没有从外接电路的角度查一下为什么会发生上电接地的情况?这4个boot引脚的电阻与其他GPIO口差不多吗?

  • 再次检查发现 16根数据线 GPIO64 到79 20根地址线都存在上电后接地的问题 数据线没有接上拉下拉电阻 FLASH启动的四个引脚使用5.6K电阻上拉 接3.3V 但是无法上拉 因为上电后 这四个引脚就和地短接了
  • 这样的话我更偏向是芯片可能出现问题了。
    正常情况下5.6K电阻上拉已经属于强上拉了,不管GPIO的内部上下拉是否启用,它的电位都应该能被拉高的。