Part Number: TMS320F28335
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
片选信号是软件控制的,读写的时候控制拉低,读写完成之后拉高。除了片选信号是软件控制之外,还有其他的信号XWE1,XWE0,XED,XR/W应该是软件控制还是硬件控制,我现在是十六位数据格式
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28335
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
片选信号是软件控制的,读写的时候控制拉低,读写完成之后拉高。除了片选信号是软件控制之外,还有其他的信号XWE1,XWE0,XED,XR/W应该是软件控制还是硬件控制,我现在是十六位数据格式
你好,你说的“硬件控制”是指什么?是指对芯片引脚进行外部上下拉吗?
其实你看一下芯片datasheet第4页的功能框图,这几个引脚都是由芯片指向外部的,说明都是输出信号的,也就是说是由芯片控制的
另外你也可以看一下XINTF的例程,这几个引脚是否需要编程就很清楚了:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2833x\examples\xintf_run_from
就是指的是,应该由软件控制,还是芯片自己就能控制了。
还有现在XINTF上发现了一个现象:我需要从XINTF需要读几百个数据的时候,应该是一次性就能读出来,用示波器抓了RDN的波形,读几十个之后,空闲了很长一段时间,然后继续读几十个,又空闲了一段时间,导致XINTF读取数据变得很慢应该如何去解决
你的读取是设置的在一个中断里完成的吗?程序中有使用中断嵌套吗?