This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335: xintf中的同步与异步

Part Number: TMS320F28335

XINTF的同步采样与异步采样有什么区别与联系吗?
对于与FPGA使用XINTF通信有什么影响

  • 我的理解是XREADY的两种采样模式的唯一区别是异步模式需要信号在LEAD+ACTIVE结束前3*XTIMCLK周期置位,而同步模式只需要信号置位1* LEAD+ACTIVE 结束前的 XTIMCLK 周期。

    因此,同步模式有一个稍大的窗口,在该窗口中可以为给定的 LEAD+ACTIVE 配置断言 XREADY。 还有一个附加效应,即异步模式需要更长的最小 LEAD+ACTIVE 配置以适应额外的 2*XTIMCLK 周期。

    对 FPGA 的影响就得看具体情况了。