This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS 版本是 v7.4.0,compiler 版本是TI 18.12.1.LTS。在连接器件,debug时出现这个问题:
Error connecting to the target:
(Error -2131 @ 0x0)
Unable to access device register. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK).
(Emulation package 7.0.100.0)
请问应该怎么解决呢?谢谢
您好,我使用的是红色的开发板,仿真器的型号是如下图这样的。我是在Cloud Service上,用了GUI Composer后,再回到CCS时,软件提醒我更新一个什么东西,然后就变成这样子了。
那您现在板子可以在电脑的设备管理器识别吗?能否给出相关截图?
另外若是可以的话,请您重复一下之前您的如下步骤,看能否复现问题。若是可以复现,请您也截图,我们具体看一下
我是在Cloud Service上,用了GUI Composer后,再回到CCS时,软件提醒我更新一个什么东西,然后就变成这样子了。
您好,我刚才又尝试了一遍,还是不行,具体流程如下
先在GUI Composer上连接成功
断开了网站的连接后,转为用 CCS 连接,会出现如下问题
点击了更新之后,就会出 2131 问题了
谢谢反馈。若是不能自动更新成功的话,请尝试按照下面的链接手动更新。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update
若还是有错误,请您查看下面的内容
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting