Part Number: TMS320F28335
见图,用最新的CCS10.4版本编译(应该是)基于CCS6.2版本的工程,出现makefile文件内核较老的情况,因而出现了如图的errors问题,请问如何解决,网上的makefile文件修改方式并不适用于CCS的makefile修改,因为代码不同
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28335
见图,用最新的CCS10.4版本编译(应该是)基于CCS6.2版本的工程,出现makefile文件内核较老的情况,因而出现了如图的errors问题,请问如何解决,网上的makefile文件修改方式并不适用于CCS的makefile修改,因为代码不同
可以试一下安装原工程使用的编译器版本,可以在help - install code generate compiler tools中找一下原始的版本进行安装。安装完成后在工程属性中修改编译器版本
对了,如果导入例程中的一些链接文件路径出现错误的话也有可能出现这个error,可以试一下重新include一下文件路径。
额,抱歉没明白你的回答。
例程目录问题我查过的,没有
是指链接文件路径没有错误吗?
找不到,你这边能帮忙提供下资源吗?
原先的编译器版本是多少?