Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, TMDXIDDK379D, SFRA
IDDK2.2.1 FCL快速电流环项目中电机编码器采用了多摩川的多圈绝对值,电流采样使用LEM_CURRENT_SENSE方式时是正常 使用SD_CURRENT_SENSE方式时,编码器校验报错,是哪里冲突了吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IDDK2.2.1 FCL快速电流环项目中电机编码器采用了多摩川的多圈绝对值,电流采样使用LEM_CURRENT_SENSE方式时是正常 使用SD_CURRENT_SENSE方式时,编码器校验报错,是哪里冲突了吗?
你好,你的工程使用的是controlSUITE中的库还是C2000WARE?对应的软件版本是多少?
这个似乎跟软件和库的版本也有关系,还请提供一下具体工程路径信息
收到,我会将你的问题反馈给美国负责这款套件的工程师看一下。
另外你的程序有做过哪些修改吗?如果使用最新版SDK的话应该是T-format编码器和SDFM应该是可以兼容的。
感谢Green Deng的协助!我软件使用的是MCSDK3.0.2、C2000ware3.0.4,硬件使用的是IDDK2.2.1.
在SD_CURRENT_SENS电流采样方式下,T-format绝对值编码器条件下,
FCL_LEVEL2阶段下是没有问题的;
其它FCL_LEVEL1、3~6似乎都不行;
在FCL_LEVEL1阶段下,发现一个奇怪的现象,我反复reset、restart、run,大部分概率是编码器校验失败,导致runMortor强制设置为MOTOR_STOP,观察position和turns是不正常的数据,因此马达不能正常运转。重复测试偶尔某次编码器能够正常读取position和turns数据,这个时候是不会发生校验错误,马达能够运转起来,并且可以长时间运转。是否在FCL_LEVEL1阶段,当enableFlag设置成1时,编码器的初始化大部分概率是不正常的,我观察M12区域的Enc_DO(绿色编码器返回数据)、Enc_DI(蓝色、IDDK发出启动命令)、TxEn(红色、发送使能)信
号,异常点在启动时的第二个TxEn处,Enc_DI发送数据超前于TxEn了。再看看正常时的信号,第二个TxEn和Enc_DI基本是同时动作的。TxEn我们常规都是这样处理的:发送数据前,TxEn先有效 延时1~2us 再发送数据至buffer,待发送buffer空后再延时1~2us清除TxEn,等待接受。以上分析供Ti参考,希望能够尽快解决这个问题。

收到,我会尽快转述你的问题。另外之前问了一下可能你没看见,就是你的代码大概更改过哪些?
因为这类问题通常跟代码也有很大关系,所以方便的话还是说明一下代码的改动。
你好,工程师回复:
如果level 6 运行良好,则其他level也应该可以正常工作。但如果使用 SDFM 且未设置正确的参考转矩电流的话,level 3可能会运行不正常。
你是否按照参考指南设置5V电源?
将电容器 C5 更换为10nF(原330pF)
通过直接连接此macro上的“5V0”和“5V0 Enc”测试点绕过此开关U4。这将导致编码器在IDDK通电时也上电。
Hi Green Deng,
我在英文网站上看到了您的咨询,非常感谢您耐心的解答协助!
关于编码器的电源我已经按照user guide 直接“5V0”和“5V0 Enc”短接处理,可以排除电源的因素。编码器的异常和Txen与Enc_DI间的第二个时序异常有直接关联,这个我已经反复尝试,只要启动后第二个Txen滞后于Enc_DI,编码器的后续读取就不正常,我在PC机的串口调试助手上监听编码器接口的RS485的D+、D-,经过持续观察和分析,实际读取到的编码器数据是正常的,这说明多摩川正确的识别了28397CLB发出的读编码器命令,但是28379 SPI接受的数据是不正常,感觉是CLB程序初始化的问题,SPI处于一个错位状态,这个需要CLB工程师来进一步分析。
level 3下不正常不是iq_ref设置大小的问题,是编码器不能正确识别,走不到下一步。
感谢您的回复!
你好,问题我已经转述至E2E,E2E上的Yanming Luo是电机控制方面的专家,但是不知道他对CLB了解多少。我加粗标注了你在意的CLB初始化问题,看看工程师的判断是怎样的。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1026122/tms320f28379d-using-problem-of-tamagawa-encoder
感谢Green Deng的跟进,发现问题后为了避免自己修改代码造成的误判,我重新安装了MCSDK,我确信是在Ti原版的硬件(除了手册上提示的编码器电源飞线)、原版的fcl_f2837x_tmdxiddk项目文件下进行的操作,编译条件如下:
// User can select choices from available control configurations
//
#define CGND COLD
#define BUILDLEVEL FCL_LEVEL2 //仅更换此定义 2、6没问题,其它的都有问题。
#define SAMPLING_METHOD SINGLE_SAMPLING // DOUBLE_SAMPLING //
#define FCL_CNTLR PI_CNTLR // CMPLX_CNTLR //
#define CURRENT_SENSE SD_CURRENT_SENSE // LEM_CURRENT_SENSE //
#define POSITION_ENCODER T_FORMAT_ENCODER // QEP_POS_ENCODER //
伺服电机我是自购的配置多摩川编码器的4对极400W伺服电机。FCL_LEVEL2或者FCL_LEVEL6正确应该可以排除电机的问题。
我仅仅更换#define BUILDLEVEL FCL_LEVELX 发生了前述相关问题,即FCL_LEVEL2 、FCL_LEVEL6 正常,其它不正常,而FCL_LEVEL6 是在FCL_LEVEL4 基础上增加了SFRA而已,FCL_LEVEL4 却不行,这个也是令我迷惑的。
我觉得这个问题非常隐蔽,在某种组合下才会发生,可能是TXEn和Enc_DI没有达成同步,一旦发生会一直影响下去,反之第二个点一旦正确同步就一直不发生编码器错误。当错误发生时,经过高速RS485串口观察,启动初始化完成后,手动旋转电机轴,观测到的命令发送、编码器数据反馈其实都是正常的。可以理解为不成功的初始化影响到了后续数据的读取及识别。
你们是否可以在同样的条件下测试一下,帮助找到问题根源,谢谢!
我看到英文网站的回复了 ,感谢Green Deng的跟进。 Yanming Luo 说的逻辑上是我能理解的。每个问题都存在根源,我分析代码执行的时机是否存在这样的冲突?分析如下:
目前原版的项目文件在LEVEL2或者 LEVEL6编译条件下(其它配置环境FCL_CNTLR、CURRENT_SENSE、POSITION_ENCODER等如前所述不变),代码经编译器生成代码后,编码器初始化这段正好没有被其它中断或高级别任务打断错位,并不是LEVEL2或者 LEVEL6一定不出现问题,或者其它的LEVELX一定会出问题,当我在不断添加修改代码后,如果编码器初始化代码的运行时机赶上了高级别的中断,是不是后会出现同样的问题,这个是我最担心的,所以按照目前的线索,Ti工程师可以验证一下我描述的这个现象,看能不能找到问题的源头。
,
你好,我把你的问题简化了一下,你看看是否能正确表达你的意思:
在相同的编译条件下,编码器初始化的过程有没有可能被其它中断打断,导致初始化过程出现错位?进而导致编码器校验报错。
Hi Green Deng,
感谢跟进,我在MCSDK 3.0.1、3.0.0版本下均做了测试
硬件条件 IDDK2.2.1 软件环境 IDE CCS10.4.0.00006
编译条件如下:
#define CGND COLD
#define BUILDLEVEL FCL_LEVELX? //仅更换此定义
#define SAMPLING_METHOD SINGLE_SAMPLING // DOUBLE_SAMPLING //
#define FCL_CNTLR PI_CNTLR // CMPLX_CNTLR //
#define CURRENT_SENSE SD_CURRENT_SENSE // LEM_CURRENT_SENSE //
#define POSITION_ENCODER T_FORMAT_ENCODER // QEP_POS_ENCODER //
经测试MCSDK3.0.1、3.0.0仍存在前述症状,即FCL_LEVEL2总是可以,其它FCL_LEVEL1,3~6都不同程度的存在编码器校验错误,但是比3.0.2要好一些,FCL_LEVEL1,3~6偶尔是正确的,而更旧的3.0.0此3.0.1情况更好,较大概率编码器校验正确。
这三个版本都有一个特征,就是一旦编码器正确或错误,只要不复位,这个状态会一直保持,直至复位重新运行会有新的结果出现。
谢谢GreenDeng!期待你们进一步分析反馈!
好的,已经更新了
另外我再贴一下链接,方便你查看:e2e.ti.com/.../tms320f28379d-using-problem-of-tamagawa-encoder