Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
焊接的新板子,晶振30MHz,软件设置“DSP28_DIVSEL 2 /DSP28_PLLCR 10”,主频达到150MHz,ram和flash都不能下载程序,flash直接擦写都不读条,ram写入后没有现象,但138脚clkout输出37.5MHz,同时芯片温热。将其降低到DSP28_DIVSEL 2 /DSP28_PLLCR 8,ram可以写入,clkout是30MHz,程序正常执行能观察现象。
程序下载到以前用的板子上是正常的,下载器和程序应该是没什么问题,下载器是xds100V1,也试过blackhawk usb560v2 trace system下载器。
按理说这个主频不能随意改,也对程序下载没什么影响吧,但降低到120以下就可以下是为什么呢?因为供电不足吗?电压测量和其他板子是一样的。又焊了一块板子,也是这样的。
一周多没有解决,论坛没搜到相关问题,求助各位。