Part Number: TMS320F28335
Other Parts Discussed in Thread: ADS7250
大家好 想和大家讨论下关于电机相电流采集方案的问题
系统中使用LEM电流传感器采集电机相电流,LEM传感器输出的模拟信号我目前是用28335的片上ADC进行采集的。
今天参加了一个TI线上研讨会,咨询了一下,工程师说片上ADC性能是要差一些的,可以用如ADS7250(SAR型 ADC、双路、750 kSPS、12 位、同步采样)同步采集两相电流做FOC控制。
这个我也理解。
通常大家可能也是用FPGA控外部ADC做采集来实现FOC的多一些吧
不过,一般是在Timer周期中断时刻启动转换,在ADC转换完成中断中做FOC算法处理,这样用片上ADC应该会方便一些。
如果是C2000系列控制外部ADC,会占用SPI资源和一些控制器的执行时间;如果用外部FPGA做采样控制,一是需要FPGA开发人员介入,二是要在FPGA和C2000之间做交互。
我想请问大家的是:
1.电机系统中原本噪声就很较大,在做FOC时,我们需要设计很高精度的相电流采集电路吗?设计多高精度能满足要求呢?
2.大家遇到过怎样的由于C2000片上ADC采集相电流不准确导致FOC控制出现问题呢?