This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-F28069M: 使用F28069M.cmd编译项目可以在线板上调试,但是复位之后程序就没有响应了

Part Number: LAUNCHXL-F28069M

将instaspin-motion中lab13b项目进行了修改,并想要烧写到DSP的FLASH中,可实现掉电重启程序也能跑起来

下面是我的设置

发现,工程可以编译成功,正常在线调试也没有问题;

但是当把.out文件烧录到板子上后,第一次程序也能按照预取运行;

但是如果此时板子按下reset复位,程序就没有响应了;当然,断电后,再接上板子,程序也没有响应

不知道是什么原因造成的;请问可以帮我看看吗?

附件是我组织的工程;谢谢4885.DSP28069M_singlemotor_lab13b.rar