This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049: 请问sysconfig支持280049配置DCSM中的BOOT模式吗?

Part Number: TMS320F280049
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

你好,使用sysconfig生成syscfg文件后,放入ccs的工程目录下,发现并没有DCSM配置的选项。是还没有支持吗?

另外,280049的BOOT模式怎么配置比较方便?谢谢。

  • 不知道你的CCS版本是多少?TI有提供DCSM的例程,里面有配置.syscfg的:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28004x\examples\dcsm

    另外,你指的是通过配置GPIO口配置boot模式还是要修改默认的boot引脚之类的配置?前者在datasheet中的boot mode部分会有说明如何配置引脚电位,后者在.syscfg文件中的DCSM CONFIGURATION部分,Configure boot setting中可以修改,但修改这个就比较复杂了。

  • CCS用的是10.3版本的。

    就是说修改BOOT_DEF里的BOOT模式(改为从FLASH启动)。DCSM的那个例程我看了,但是sysconfig的芯片型号是280049C的,然后也没法改成280049,所以就新建了一个sysconfig的配置导入到我自己的280049的ccs工程中,但是发现却没有DCSM的选项了。

    另外,除了通过修改led_ex2_blinky_dcsm例程然后烧录运行一次来修改BOOT模式 和 DEBUG下使用On-Chip Flash修改之外,还有没有其他方法?谢谢。

  • 请问boot mode改为03--从Flash启动后,上电运行不起来可能是什么原因?程序已经烧写进FLASH了(从FLASH_BANK0_SEC0起始)。

  • 可以试一下直接下载Sysconfig软件来进行配置:https://www.ti.com.cn/tool/cn/SYSCONFIG?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software#downloads

    上次的回复中提到过boot模式的问题,你可以先确定一下是哪种类型的修改,因为两者差距挺大的

    Z2OTP-BOOTCTRL应该是写入OTP的寄存器,一般是不建议修改这里的寄存器值的。如果你之前有修改过其他值,那么再修改就是无效的,只能修改一次。另外,还是第一次回答中的问题,你到底是要哪种修改boot模式。如果只是像flash启动,那么配置对应的boot引脚电位就可以了,在datasheet中搜索boot mode就可以找到引脚电位该怎么设置。

  • 你好。之前说的就是配置成这个模式。可能当时我没上传截图,没表述清楚。已经咨询你们FAE解决了。谢谢您的解答。

     

  • 好的,也感谢你的反馈。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。