Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
运行ti的epwm_updown_aq程序,能烧进去,但是看不到现象,没有pwm波形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
运行ti的epwm_updown_aq程序,能烧进去,但是看不到现象,没有pwm波形
你好,是这个路径的例程吗?C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\epwm_updown_aq
这个例程既可以ram运行也可以flash运行,默认是烧写到ram的,如果要烧写到flash,需要选择flash编译,也就是点击编译摁键(小锤子)旁边的倒三角,下拉列表选择带flash的项编译。
另外注意工程的main.c开头注释的说明:
//! View the EPWM1A/B(PA0_GPIO0 & PA1_GPIO1), EPWM2A/B(PA2_GPIO2 & PA3_GPIO3)
//! and EPWM3A/B(PA4_GPIO4 & PA5_GPIO5) waveforms via an oscilloscope.
1、历程的路径是D:\C2000Ware_4_00_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\epwm_updown_aq,应该没有错
2、这个ram和flash编译我明白了,就是您说要注意的这个工程的main.c开头注释的说明
//! View the EPWM1A/B(PA0_GPIO0 & PA1_GPIO1), EPWM2A/B(PA2_GPIO2 & PA3_GPIO3)
//! and EPWM3A/B(PA4_GPIO4 & PA5_GPIO5) waveforms via an oscilloscope.
这个我不太懂,我测了pwm1A,1B和GPIO0和GPIO1都没有波形,如果方便的话可以麻烦您那边测一下吗?
这样的话可能要下周一才能测了,但是按照其他型号芯片的测试经历来看是没有问题的。你可以看一下你的引脚有没有选对,以及ram运行的时候能否测到波形?
好的,麻烦您周一帮忙测一下吧,rom和flash我都运行了,GPIO和EPWM引脚我也都测了,还是没有看到波形,不知道哪里出了问题,麻烦了,谢谢!
你好,抱歉隔了个周末后来就忘了。
我测试过了,我这边使用的是F27379D的launchPAD,测试下来是没问题的,3组PWM的6路波形都能测到,这是波形的照片,PWM的占空比会在接近0~100%之间变化:



所以你可能要测试一下你的硬件是否有问题。