This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMDSCNCD28388D: 在开发板上debug和release调试现象不一致

Part Number: TMDSCNCD28388D

如题我使用TMDSCNCD28388D开发板在CCS上进行SCI数据收发

在debug模式下

可以进入SCI接收中断,并且可以对上位机发送的数据进行处理并回发;

在release模式下

可以进入SCI接收中断,但是对上位机发送的数据没有任何反应;

请问这个是为什么?

我在定义了几个数组和结构体,但是没有初始化赋值,具体如下:

uint16_t senddata[2];

uint16_t recdata[50];

uint16_t sd[100];

typedef stuuct
{
    uint16_t head;
    uint16_t legnth;
    uint16_t data[100];
}




然后宏定义了几个判断接收状态的值

#define REC 1U
#define REC_C 2U