Part Number: TMDSCNCD28388D
如题我使用TMDSCNCD28388D开发板在CCS上进行SCI数据收发
在debug模式下
可以进入SCI接收中断,并且可以对上位机发送的数据进行处理并回发;
在release模式下
可以进入SCI接收中断,但是对上位机发送的数据没有任何反应;
请问这个是为什么?
我在定义了几个数组和结构体,但是没有初始化赋值,具体如下:
uint16_t senddata[2];
uint16_t recdata[50];
uint16_t sd[100];
typedef stuuct
{
uint16_t head;
uint16_t legnth;
uint16_t data[100];
}
然后宏定义了几个判断接收状态的值
#define REC 1U
#define REC_C 2U