This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335: CCS5 + 自定义的Makefile +gmake

Part Number: TMS320F28335

我在使用CCS5.5 编译一个大的工程(为了使用仿真功能,即能输出CIO界面),这个工程的目的是结合CPPUTEST+和源代码执行测试,因为源文件很多,所以针对不同模块的代码编写了Makefile 文件来进行管理,对于项目->属性中的构建设置我是这样进行理解的

标号1中的配置用来标识(起名作用),标号2选用的构建命令gmake,标号3标明构建的的位置(也就是某个Makefile所在的位置,Makefile部分代码如图二),当我这样构建后出现了这样的错误:

出现了process_begin: CreateProcess(NULL, uname -a, ...) failed         gmake命令语法不正确等错误,我想gmake应该可以执行Makefile文件。不知道如何去解决。希望能得到大家的帮助。