您好我使用了28377S的官方例程中的SCI跟电脑的串口连接,电脑的串口和板卡都无法实现数据的收发。可以麻烦您这边帮忙测试一下么?
1、我的开发板为Launch PAD XL-TMS320F-28377S(Ver:1.0)100引脚的板卡。
2、测试程序为28377官方程序中SCI的sci_ex3_echoback版本。
3、目前阶段我修改了SCIB的初始化GPIO_setMasterCore(DEVICE_GPIO_PIN_SCIRXDB, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig(DEVICE_GPIO_CFG_SCIRXDB);
GPIO_setDirectionMode(DEVICE_GPIO_PIN_SCIRXDB, GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setPadConfig(DEVICE_GPIO_PIN_SCIRXDB, GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode(DEVICE_GPIO_PIN_SCIRXDB, GPIO_QUAL_ASYNC);
其中的DEVICE_GPIO_PIN_SCIRXDB修改为GPIO_19_SCIRXDB,原因是查询了硬件板卡图中的外接口
所以已经修改了如上的这些。
系统波特率为默认的9600,PC机也已经修改了波特率为9600,DSP发送PC机接收无反应,反向也是一样的。麻烦你这边帮忙测试一下,然后给出原因,谢谢了!