This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280021: 把芯片仿真烧入口TDO和TDI配置成GPIO端口后,芯片不能连接仿真了。。。

Part Number: TMS320F280021


在项目使用280021,把TDO 和TDI配置为GPIO37和GPIO35   IO使用后,程序能正确运行,但是仿真器就连接上了。

测试TDI为高电平3.3V ,TDO为 0V,仿真器就死活连接不了。

    GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO35   = 1;  /* 引脚上拉  CLK*/
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO35 = 0;  //
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO35   = 1;   /* 输出方向 */
    GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO35 = 1;    /* 输出高电平 */

    GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO37   = 1;  /* 引脚上拉   DATA*/
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO37 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO37   = 1;   /* 输出方向 */
    GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO37 = 1;   /* 输出低电平 */

是不芯片已经类似加密一样锁死,TDI和TDO功能已经失效,再也无法连接仿真器了?

还是可以通过其他设置才能连接上仿真器?