28335的ePWM单元是ePWM1~ePWM6,也就是对应12个PWM输出
可以为什么手册第一页写的是“Up to 18 PWM outputs”呢
多出的是哪6个PWM输出呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
28335的ePWM单元是ePWM1~ePWM6,也就是对应12个PWM输出
可以为什么手册第一页写的是“Up to 18 PWM outputs”呢
多出的是哪6个PWM输出呢
好的 感谢帮助 没有使用过HRPWM 设计中需要15路PWM
这6路HRPWM看了下手册 是和1A2A3A4A5A6A复用的对吧 不能同时使用吧
Hello,最近在支持一位客户的时候正好提到18路PWM的问题,客户指出18路PWM输出可能指的是12路ePWM+6路APWM,这样的话可以18路PWM输出。
您好 感谢您的持续帮助 不过 从引脚关系看 高分辨率ePWM引脚为1A 2A 3A 4A 5A 6A
应该是和普通ePWM复用的吧
是的,HRPWM是和ePWM引脚复用,所以没办法同时输出18路PWM。也因此我认为更可能是APWM+ePWM的组合,这样可以最多同时输出18路