Part Number: TMS320F28335
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
我在安装了ccs ide工具之后,没有在里面找到sysconfig配置窗口,希望能出一个刚刚安装了ccs ide之后如何找到并打开sysconfig窗口并且配置一个f2833x系列芯片基础工程的教程,万分感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28335
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
我在安装了ccs ide工具之后,没有在里面找到sysconfig配置窗口,希望能出一个刚刚安装了ccs ide之后如何找到并打开sysconfig窗口并且配置一个f2833x系列芯片基础工程的教程,万分感谢。
你好,你的CCS版本是多少?旧版本的CCS是不带SYSCONFIG的,你可以在CCS的安装路径下看一下是否有SYSCONFIG,比如:C:\ti\ccs1100\ccs\utils
如果确认有安装,那么只要在打开的工程里面右键工程名,选择'New > File',然后将新建的文件命名为“***.syscfg”,这样就会自动生成一个SYSCONFIG文件,打开这个文件就可以配置SYSCONFIG了
你好,我按照你说的建立sysconfig之后,并且配置完成。但是sysconfig报了一个错误。
Oh Snap! The last change caused an exception..
Error:Unknown runtime index:-1
Show Details...
GO BACK
并且我有安装了c2000ware 再preference选项中已经正确添加了c2000ware的路径,但是并没有c2000ware的c文件和h文件出现在我新建的工程文件中,望回复!
这个还是要请你注明一下各个软件的版本,因为sysconfig跟CCS和C2000WARE,3者的版本有关
方便给出一下报错的全部内容吗?
另外,F28335的程序是自己编写的还是使用的例程?建议在例程的基础上再测试一下看是否有同样的问题
你好,我将我建立工程的过程写成了csdn博客,这是链接,望您查看后指正,望回复!
你好,我看了一下你的网页,整体上没什么问题,我按照你的操作进行添加,没有出现你的报错。所以猜测有可能还是跟你的电脑或者CCS有关。
另外,Generated source中的SysCinfig本身就是打不开的,打开例程的对应文件也会出现这个报错。