Part Number: F28M36P63C2
自己编写了一段程序,通过M3和C28内核的程序分别控制GPIO输出低电平点亮LED。
M3的GPIO可以控制(GPIO输出低电平,点亮LED灯),
但是C28x核下载写好的程序后,
debug(running)时,M3和C28内核的程序都可以分别点亮LED灯;
但是不在调试状态时,板子断电重新上电后,M3的程序负责的LED可以正常点亮(IO输出低电平点亮LED灯),但是C28的程序负责的LED灯就不能点亮了。
我想问的是,C28负责控制的灯为什么在调试状态下正常点亮,确是在断电上电之后却不能正常拉低电平点灯?(M3和C28分别控制不同的GPIO输出)
这主要什么原因?可以从哪几方面入手解决这个问题?谢谢