This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049C: dsp供电电流发生变化

Part Number: TMS320F280049C

今天做实验的时候,debug的时候,突然ccs提示dsp出现low power,然后我点了取消。

然后从这时起,dsp供电电流一直都是0.2A左右,之前一直都是0.07A左右,不知道是什么原因

  • 你好,供电应该是跟你启用了哪些外设,具体怎么供电有关,你可以参考一下芯片datasheet的7.5 Power Consumption Summary大概估算一下芯片功耗。

    不过突然从70mA升到200mA就有点奇怪了,期间芯片程序有做过什么修改吗?

  • 期间我对epwm做出过修改,但是发生这个问题后,我已经将程序恢复原来,供电依旧没有发生改变。

    供电200ma的时候,我发现还可以正常debug。我就没有再多管它,但是刚刚做实验的时候,突然控制板发出声音(不是炸管子那种,而是debug那种声音),然后板子就跟电脑失去连接了。后续发现供电电流变成240ma,现在板子也无法正常debug。

    IcePick_C_0: Error connecting to the target: (Error -2131 @ 0x0) Unable to access device register. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 9.3.0.00042) 

    为什么会发生这种情况呢,期间我也没有改变其他电路呀

  • 这个情况不排除芯片有问题啊,可以检测一下芯片的供电引脚,看各个引脚的电压波形是否正常,特别是上下电的时候。

    另外,试一下下拉复位引脚之后能不能连接芯片,然后跑一下例程,看电流是否正常

  • 谢谢你,我今晚测试一下,另外你说的下拉复位引脚应该怎么操作,我不是很了解

  • 就是把复位引脚拉低,这样可以引导芯片进入仿真器模式,方便连接仿真器。

  • 就是把复位引脚跟低接在一起,是需要一直接,还是接一下就好,另外控制板上的复位引脚怎么找啊

  • 你好,我发现责怪XRSN已经经过一个电容接地了,是否是要直接拉低不需要电容呢,另外上面经过一个电阻接到3.3V,是否也需要拆掉

  • 你好,我刚刚测试了一下上面这个PCB中的3.3V,波形是这样的,这正常吗

  • 你好,复位引脚拉低是在连接仿真器期间拉低,如果连接上了就可以释放了。

    原理图中的电容应该是为了防止信号干扰,拉低的时候可以不用管。电阻拉高到3.3V是为了保证芯片运行的时候不复位(正常情况下复位引脚拉低,芯片会复位,或者连接仿真器的情况下会进入仿真模式)。

    3.3v波形的话是电源3.3V吗?这个值明显没到3.3V啊,看示波器上显示的才几百毫伏。你的波形是不是探针没有调到x10档?

    另外,如果是3.3V电源的话这个波形也不应该是方便,应该是直流波形

  • 你好,我确认过了,这个3.3V端的波形就是这样的,应该是哪里出现问题了

  • 这个确实有问题,不管是幅值还是波形都不对。

    这个只能你那边硬件测试一下了,看看是电源或外部电路有问题还是芯片的问题。

  •  此外,我发现这个EMU_3V3完全没有电压波形

  • 现在发现这个芯片的1.8V和3.3V都没有,请问一下控制板上的3.3V应该是由这个芯片产生的吧

  • 你好,经过我的测试,我发现EMU_5V0和3v3都没有波形

  • 请问一下控制板上的3.3V应该是由这个芯片产生的吧

    是指FT2232吗?这块芯片应该是给仿真用的.

    另外,你是用的TI官方的开发板?具体是哪款开发板?

    我看你截图的引脚几乎都是仿真器的,应该要测量芯片的电源引脚,VDD, VDDIO等等

  • 是280049c的控制板

    TMDSCNCD280049C

  • 那你测的应该就是仿真器的引脚,测一下芯片的电源引脚。

  • 你好,芯片上的3.3V和1.2V我都测试过了,发现都是不正确的波形

  • 额,那只能说你的硬件上有问题了,我这边没办法帮你处理这个问题,只能你自己根据板子原理图测一下会是什么地方的问题

  • 你的意思是我的主板有问题还是这块控制板有问题呀

  • 这个不好说,硬件问题的具体定位我这边很难判断。你可以先看看芯片本身发烫吗?如果发烫那肯定是芯片坏了。如果不发烫,那看看板子上的电源电压是否正常

  • 主板上供电的5V是正常的,但是到控制板上的3.3和1.2都没有

  • TPS73633DBVR

    你好,我检测这个LDO时候发现5V是正常的,然后输出3.3V的波形却不正常,应该是这个坏了

  • 这个是电源芯片,如果能确定损坏的那应该更换一下就可以了。或者你可以先去电源论坛确认一下怎么判断芯片是否损坏的,因为也有可能是电路中的其他器件损坏导致的。

  • 你好,我把这个LDO芯片取下来,单独给它5V供电,发现它输出是正常的3.3V

    但是经过一个0欧姆的电阻到这个3V3后就没有波形了,于是我把这个0欧姆的电阻下掉,发现电源芯片的输出3.3V是正常的,接着我用万用表发现这个3V3是跟地短接在一起了

  • 你好,看一下原理图:

    这里5号引脚输出的3.3V应该是经过一个680欧的电阻和发光二极管之后再接地的,你确定板子上已经接地了?那是不是R23短路了?

  • 嗯,3.3V确实跟地短接了,后面一些其他地方短接也有可能吧,不一定是电阻R23坏了吧,电阻应该没那么容易坏吧

  • 我刚刚测了一些,R23没有短路,估计是后面哪里短了

  • 这样的话,3.3V应该是直接连接到芯片电源引脚的,那可能的就是芯片的电源脚损坏了,你可以测量一下电源键对地电阻,如果确实短路了,那芯片就等于损坏了。。。

  • 已经测过来,这个mcu_3v3对地电阻为1.4欧姆,mcu_1v2对地为5.1欧姆

  • 你好,我想重新购买一个49c的芯片,想问一下,这三行分别是什么含义啊,就是F280049CPZS和下面的TFB-91AT4LW以及G4分别代表什么含义

  • 你好,如果是要买芯片的话一般只需要了解型号封装就可以了,也就是第一行的F280049CPZS,具体含义可以参考Datasheet的10 Device and Documentation Support