This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
今天做实验的时候,debug的时候,突然ccs提示dsp出现low power,然后我点了取消。
然后从这时起,dsp供电电流一直都是0.2A左右,之前一直都是0.07A左右,不知道是什么原因
你好,供电应该是跟你启用了哪些外设,具体怎么供电有关,你可以参考一下芯片datasheet的7.5 Power Consumption Summary大概估算一下芯片功耗。
不过突然从70mA升到200mA就有点奇怪了,期间芯片程序有做过什么修改吗?
期间我对epwm做出过修改,但是发生这个问题后,我已经将程序恢复原来,供电依旧没有发生改变。
供电200ma的时候,我发现还可以正常debug。我就没有再多管它,但是刚刚做实验的时候,突然控制板发出声音(不是炸管子那种,而是debug那种声音),然后板子就跟电脑失去连接了。后续发现供电电流变成240ma,现在板子也无法正常debug。
IcePick_C_0: Error connecting to the target: (Error -2131 @ 0x0) Unable to access device register. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 9.3.0.00042)
为什么会发生这种情况呢,期间我也没有改变其他电路呀
这个情况不排除芯片有问题啊,可以检测一下芯片的供电引脚,看各个引脚的电压波形是否正常,特别是上下电的时候。
另外,试一下下拉复位引脚之后能不能连接芯片,然后跑一下例程,看电流是否正常
你好,复位引脚拉低是在连接仿真器期间拉低,如果连接上了就可以释放了。
原理图中的电容应该是为了防止信号干扰,拉低的时候可以不用管。电阻拉高到3.3V是为了保证芯片运行的时候不复位(正常情况下复位引脚拉低,芯片会复位,或者连接仿真器的情况下会进入仿真模式)。
3.3v波形的话是电源3.3V吗?这个值明显没到3.3V啊,看示波器上显示的才几百毫伏。你的波形是不是探针没有调到x10档?
另外,如果是3.3V电源的话这个波形也不应该是方便,应该是直流波形
请问一下控制板上的3.3V应该是由这个芯片产生的吧
是指FT2232吗?这块芯片应该是给仿真用的.
另外,你是用的TI官方的开发板?具体是哪款开发板?
我看你截图的引脚几乎都是仿真器的,应该要测量芯片的电源引脚,VDD, VDDIO等等
这个是电源芯片,如果能确定损坏的那应该更换一下就可以了。或者你可以先去电源论坛确认一下怎么判断芯片是否损坏的,因为也有可能是电路中的其他器件损坏导致的。
这样的话,3.3V应该是直接连接到芯片电源引脚的,那可能的就是芯片的电源脚损坏了,你可以测量一下电源键对地电阻,如果确实短路了,那芯片就等于损坏了。。。
你好,如果是要买芯片的话一般只需要了解型号封装就可以了,也就是第一行的F280049CPZS,具体含义可以参考Datasheet的10 Device and Documentation Support