This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
同一个工程文件在我的ccs烧写到dsp中后不执行SCI中断,ADC中断正常,但是用另一台电脑的ccs烧写后就可以正常进行sci通信。
你好,是在线仿真还是离线运行?
想了一下还是感觉挺奇怪的,不知道你使用的CCS版本和编译器版本都一样吗?CCS中的代码优化设置呢?
另外,能确定是不执行SCI中断,而不是SCI接收问题?能否测一下SCI接口是否有信号?
您好,ccs版本都是一样的。一开始是离线运行出现这个问题,后来在线加中断运行发现可以进sci中断,但是程序运行不正常,返回的数据是乱的。但是同样是这个程序,同样的板子和仿真器,另一台电脑可以正常收发。后来采取了各种方法,最后把那台电脑的整个文件夹都复制过来覆盖掉我原来的整个ti文件夹,再运行的时候就正常了,请问这是什么原因造成的呢,万分感谢!
你好,假期没来得及回复,我用别人生成的.out文件烧写进去是正常的,我自己生成的.out文件不行,是不是编译时出现了什么问题导致生成的.out 文件不对,但是编译的时候并没有报错
那你有没有测试过例程能否正常烧写运行?C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2837xs\examples
如果例程能运行,那就是程序本身的问题,可能还是复制或者CCS版本冲突等问题。
如果例程也无法运行,那么应该是CCS本身的问题