Part Number: C2000-GANG
如图,打开CCS编译出来的TI-TXT格式的文件时提示ERROR 354。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: C2000-GANG
如图,打开CCS编译出来的TI-TXT格式的文件时提示ERROR 354。

“The file you attached is inside has the Motorola format while extension is in txt - TI format.”
他的意思是不支持TI-TXT的格式吗?只能是摩托罗拉格式的HEX文件吗?
CCS里是不是选择这几项才是适配的?

应该也不是这个意思,提问者是将.hex文件直接重命名为.txt文件,所以他的文件内容是hex文件格式,而扩展名是txt格式。
不知道你的程序是必须使用txt格式来烧写C2000-GANG吗?如果不是的话建议可以试试.hex或者.out格式烧写。
最好是TXT的;我看user guide里有说支持TXT格式。另外,如果要把两份程序合并成一份的话,用TXT格式好像是最方便的?
因为我对C2000-GANG也不太熟悉,如果这个问题没有解决的话我帮你升级到英文E2E问一下。
你好,这几天尝试用HEX文件烧录,但是点击“save to image...”后软件立即闪退。HEX文件是Intel格式的。
另外,方便的话科普一下TXT格式的操作。谢谢。
你好,intel格式的没问题,你是用什么生成的?有没有试过用CCS自带的hex2000去生成?
另外,txt的操作目前也就知道user's guide的说明,我也没操作过。抱歉啊。。。
你好,我用的CCS自带的"C2000 Hex Utility"生成的HEX文件。
刚才试了两个不同的工程,发现跟我的工程有关系。另外一个工程生成的HEX就可以正常写进C2000烧写器,不会闪退。但是这两个工程使用的都是CCS自带的HEX生成的。请问这个闪退可能由什么导致?谢谢。
我看了下那个帖子,他只是提到了是HEX文件的问题--“it is the wrong hexfile issue”,但是没说是怎么解决的。目前我这边也是不同的HEX文件会有不同的结果(一个成功,一个闪退),也是找不到原因。
是的,不知道这会不会是一个软件bug。
不知道你有没有找到能回避这个问题的方法,如果没有的话可以试一下在英文E2E上再咨询一下这个问题,因为英文论坛会有专门负责C2000-GANG方面的工程师为你解答,可能他们了解的信息更多一些: