如图,打开CCS编译出来的TI-TXT格式的文件时提示ERROR 354。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
“The file you attached is inside has the Motorola format while extension is in txt - TI format.”
他的意思是不支持TI-TXT的格式吗?只能是摩托罗拉格式的HEX文件吗?
CCS里是不是选择这几项才是适配的?
应该也不是这个意思,提问者是将.hex文件直接重命名为.txt文件,所以他的文件内容是hex文件格式,而扩展名是txt格式。
不知道你的程序是必须使用txt格式来烧写C2000-GANG吗?如果不是的话建议可以试试.hex或者.out格式烧写。
最好是TXT的;我看user guide里有说支持TXT格式。另外,如果要把两份程序合并成一份的话,用TXT格式好像是最方便的?
因为我对C2000-GANG也不太熟悉,如果这个问题没有解决的话我帮你升级到英文E2E问一下。
你好,这几天尝试用HEX文件烧录,但是点击“save to image...”后软件立即闪退。HEX文件是Intel格式的。
另外,方便的话科普一下TXT格式的操作。谢谢。
你好,intel格式的没问题,你是用什么生成的?有没有试过用CCS自带的hex2000去生成?
另外,txt的操作目前也就知道user's guide的说明,我也没操作过。抱歉啊。。。
你好,我用的CCS自带的"C2000 Hex Utility"生成的HEX文件。
刚才试了两个不同的工程,发现跟我的工程有关系。另外一个工程生成的HEX就可以正常写进C2000烧写器,不会闪退。但是这两个工程使用的都是CCS自带的HEX生成的。请问这个闪退可能由什么导致?谢谢。
我看了下那个帖子,他只是提到了是HEX文件的问题--“it is the wrong hexfile issue”,但是没说是怎么解决的。目前我这边也是不同的HEX文件会有不同的结果(一个成功,一个闪退),也是找不到原因。
是的,不知道这会不会是一个软件bug。
不知道你有没有找到能回避这个问题的方法,如果没有的话可以试一下在英文E2E上再咨询一下这个问题,因为英文论坛会有专门负责C2000-GANG方面的工程师为你解答,可能他们了解的信息更多一些: