This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在一个50KHz的中断里读ADC的采样值并判断该采样值是否大于3V,如果大于3V就认为触发了保护。现在ADC采样是由ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA触发,触发的频率是200KHz。
示波器种绿的的即为ADC的采样电压,可以看到此时绿色的波形已经超过了3V,但是并没有触发保护,这是为啥呢?
可以看到这个绿色的波形有将近121ms的时间都超过了3V,这个时候即使在50KHz的中断频率下肯定也能读到采样值大于3V了,但是就是没有触发保护。
你的意思是,上述程序正常情况下能起到保护功能,只有在母线电压从380V降到370V的过程中出现短路保护情况时会不动作?
另外,有没有考虑过用CMPSS模块来做保护,我觉得你的情况很适合用CMPSS模块去做保护
对的,就是您说的意思,上述程序正常情况下能起到保护功能,只有在母线电压从380V降到370V的过程中出现短路保护情况时会不动作。
现在程序中两种保护都用了,比较器很灵敏,在母线电压从380V降低到370V过程中也会触发保护。但是ADC的方式不会,只是有点疑惑为什么ADC的方式不会触发保护。
这点确实我也没什么想法。唯一能想到的是CPU的处理性能不够,来不及采样+处理数据。但是这点似乎也很难做实验测试,能想到的就是把其他任务都禁用之后单独测ADC以及对采样值做比较。。。