Part Number: TMS320F28335
关于dsp处理器中的XINTF或者EMIF总线问题,使用片外flash存储代码,通过xintf或者emif总线引导启动程序,那么程序起来后,是不是xintf或者emif总线一直被占用无法释放,是不是会导致无法通过xintf或者emif总线访问其他挂载在总线上的其他ram或者flash呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28335
关于dsp处理器中的XINTF或者EMIF总线问题,使用片外flash存储代码,通过xintf或者emif总线引导启动程序,那么程序起来后,是不是xintf或者emif总线一直被占用无法释放,是不是会导致无法通过xintf或者emif总线访问其他挂载在总线上的其他ram或者flash呢?
你好,不影响的。
boot引脚只需要在上电期间保持引脚电位就可以,上电之后就会释放对boot的控制。
一般会对引脚进行一个外部弱上下拉,这样即能保证上电期间的电位,又不影响之后程序运行对引脚的控制。
抱歉没这方面的测试经验,不过在内部flash运行的时候有一个做法是可以通过memcpy函数将flash中的代码搬移到ram中运行,外部flash运行应该也可以进行同样的操作。但此时芯片还会不会访问外部flash,这个我还真不知道。。。