This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335 第一次烧写时就弹出“unlock flash”的窗口



请诸位高手教一个问题

我新做的一块板子,第一次烧写时就弹出“unlock flash”的窗口,

全部输入FFFF不行,检查了电源3.3V和1.9V都是稳定的,

软件程序在另一块板子上试了一下,烧写、运行都是正常的

不知道新做的这块板子问题出在哪里了,这种问题应该从哪些方面去分析呢?

期待高手的指点,感激不尽。